结果:找到"爱德万 ADCMT5450 电阻微电流表",相关内容1000条
  • PMOS低内阻大电流
  • 大电流(P-MOS),中低压.pdfVDS-30VID-140A内阻4.5毫欧PMOS
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PMOS 低内 发帖人:元基朱生 发帖时间:2022-06-14 19:36:00
  • ADCMT6146爱德万直流电压电流发生器
  • 爱德万ADVTESTADCMT6146直流电压电流发生器产品简介JIANGADCMT6146直流电压电流发生器|爱德万ADVTEST電子部品・モジュールの研究・開発での特性評価や生産ラインでの特性試験、メータや計測器などの校正用に*適な精密電圧/電流発生器です。产品详细信息ADCMT6146直流电压电流发生器|爱德万ADVTEST简要介绍:ADCMT6146直流电压电流发生器|爱德万ADVTEST
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: ADCMT6146发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-05 16:11:00
  • 是德/安捷伦Agilent34465A台式数字万用表
  • 34465A六位半数字万用表,Truevolt数字万用表六位半数字万用表,能够实现更高的测量精度以及更快的测量分析。4.3英寸彩色图形显示屏可显示直方图、条形图和趋势图,使您能够轻松监测测量结果并加快进行统计分析30ppm基本DCV精度使您可以充满信心地进行测量1µA量程和pA分辨率能够测试小功率器件可通过USB或LAN/LXI核心接口进行灵活的自动化测量现在包括数字化和先进触发(DIG)功能
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: ,34465A 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2022-04-23 14:58:00
  • 爱德万R3770网络分析仪
  • Advantest爱德万R377020G射频矢量网络分析仪jiang爱德万|AdvantestR377020G射频矢量网络分析仪|300kHz至20GHz爱德万R3768网络分析仪概述:2003年7月25日,日本东京Advantest宣布用于移动通信网络和无线局域网中的高频电子元器件的研发和生产的R3770、R3768网络分析仪发布。这两款新机型提供5ms/point的业内的测试速度大大的推进了制造业的生产能力。在宽带网络不断发展的今天,移动电话和无线局域网在家庭和办公场所的使用正在变得越来越流行。然而,由于射频频谱的有限性,为了适应数据通信的随之的增长,一个新的紧迫的无线通信规范正在形成以...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R3770 网 络分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-31 21:31:00
  • 爱德万ADCMT5450电阻微电流表
  • 日本爱德万ADCMT5450数字超高电阻微电流表JIANGADCMT5450/5451,eディーシー独自的可变增益反馈方式的I-V变换器,数字万用表培育了的高精度A/D变换器,低噪音高速响应电压发生器配备,高速、高稳定各种高电阻测定应用程序能对应的,超高电阻/微电流表。高电阻测定二次电池和半导体用电气绝缘材料、电容器和印刷板等电器电子零件,又的各种合成树脂和库姆材料等广泛的领域,研究开发、制造、质量检查用途为止能对应。各种夹具和组合,通过JIS规格依据了表面电阻率,体积电阻率的测量也是可能的。微电流测定,高电压加载时的半导体元件的泄漏电流,高感光度测定等。日本爱德万ADCMT5450数字超高...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: ADCMT5450 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-22 18:46:00
  • 爱德万R3770网络分析仪
  • Advantest爱德万R377020G射频矢量网络分析仪jiang爱德万|AdvantestR377020G射频矢量网络分析仪|300kHz至20GHz爱德万R3768网络分析仪概述:2003年7月25日,日本东京Advantest宣布用于移动通信网络和无线局域网中的高频电子元器件的研发和生产的R3770、R3768网络分析仪发布。这两款新机型提供5ms/point的业内的速度大大的推进了制造业的生产能力。在宽带网络不断发展的今天,移动电话和无线局域网在家庭和办公场所的使用正在变得越来越流行。然而,由于射频频谱的有限性,为了适应数据通信的随之的增长,一个新的紧迫的无线通信规范正在形成以确保...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R3770 网络分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-14 16:00:00
  • 松下推出高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列(免费领取新品)
  • 近年来,以汽车领域和工业领域为中心,对元器件如何对应高耐热和高可靠性提出了强烈的要求。松下电器针对这些要求,推出可对应严苛热环境的高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列!为了让大家更好地了解产品,这里特别准备了样品供大家申请,请务必看到最后哦。详细产品视频,点击链接进行观看:https://www.bilibili.com/video/BV18L411W7fQ?share_source=copy_web产品特点①高耐热性:●最高工作温度从155℃提高到175℃●额定工作温度从70℃提高到105℃(直到105℃,仍能100%保证额定性能)②高可靠性:在-55℃/+175℃的热冲击试验中保证10...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-06 15:04:00
  • 电阻坏了是否可以直接连以及怎么检测
  •   电阻坏了可直接连吗?  电阻坏了不能直接连,电阻是降低电压的,直接连会电阻电路不能正常工作,严重的可能会烧毁电路。  图  电阻坏了如何测出来?  相信大家都知道,一个产品由于种种原因,有好的也有坏的,电阻也不例外。因此,懂得检测电阻的好坏是很重要的一个方面。那么您知道如何检测电阻的好坏呢?下面小编为您介绍:  检测电阻好坏的方法:  一、外观检查  查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。  二、万用表检测  1、用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-10 14:25:00
  • 【再送1500台!】立创LCSC530+万用表正式上架
  • 万用表作为电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,甚至具备自动量程选择和诸如测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能,万用表还具备电压、电流、电阻三大基础测试项目,乃电子攻城狮的必备神器!!!立创商城本着优质优价的原则,选择了业内一流厂商作为合作伙伴,设计了LCSC530+这款高稳定性元件、可靠耐用的万用表产品,不仅价格亲民,更集性能稳定、响应速度快、寿命长等优点于一身。LCSC530+已经正式在商城上架,售价仅为89元。继上次赠送5500台万用表之后,很多用户都感慨下单不逢时,大家墙裂要求活动延续!于是,我们决定再送1500台!(注意:参与...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 免费 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-16 18:24:00
  • 贴片电容漏电问题
  • 现象:一款电池供电的产品,用到“贴片电容/22uF(226)±20%16V编带”,用的是商城商品编号C129302,现客户反馈有2个产品的电池用不到1个月,将返回品逐个分离找原因,最终确定在这颗22uF的电容上,拆下来,万用表的电阻档能测得1K+的阻值;疑问:1、是什么原因呢?商城物料有问题吗?2、这个C129302,22uF不能用在电池供电的设备上吗?那其他的贴片电容呢?都是瓷片电容,如1uF、100nF、10nF的呢?3、有什么措施?以后该怎么避免此问题的发生?仰望高手们解救
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 漏、漏 发帖人:日创科技 发帖时间:2018-04-24 12:06:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: